结果:找到"DCI-BOX WDM-OTN",相关内容18条
  • 400GDCI新突破!易飞扬相干传输子系统,长距离连接数据中心无往不利!
  • 边缘数据中心和云业务带动了400G相干光通信的强劲发展。作为OpenZR+MSA首位贡献者成员,多年来易飞扬植根相干通信领域光模块和子系统,业已形成较为完备的经济型400GDCI互连相干光通信解决方案。400G标准发展到现在,业界主流的观点和实践是发展OpenZR+规范和标准。通过以相同的封装组合每种器件的特性,可以提供一种高度通用的相干DWDM光器件。图:400ZR和OpenRoadm标准的组合根据OpenZR+标准,400G可实现1400km传输距离,是400ZR传输距离的10倍以上。图:400GDWDM速率和距离考虑到400GOpenZR+与高密度路由平台相结合的功能,DWDM和路由的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 相干传输子系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-12 16:21:00
  • 非相干DCIBOX,提供更经济的DCI传输方案
  • 上文,我们介绍了相干DCIBOX完美适配目前DCI传输的应用,不过,相干子系统的成本向来比较高,那是否有成本较低的非相干设备可供选择?考虑到不同用户的预算需求,易飞扬同样提供经济型的非相干DCIBOX,本文介绍的1U800GDWDMDCIBOX便是其中一款。1U800GDWDMDCIBOX易飞扬推出的最新1U800GDWDMDCIBOX是一款1U盒式的多业务波分传输平台,可满足最大8×100GE业务点对点传输的应用场景,单机框常规接入容量800G。它同样满足DCI对小体积、低功耗、极简维护、低时延、大带宽的需求。易飞扬DCIBOX亮点智能全自动开通:自动调整色散补偿和功率预算,全自动开通支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI BOX 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-04-24 10:00:00
  • 易飞扬全新升级DCIBOX,照亮DCI传输网络
  • 数据中心互连(DataCenterInter-connect,简称DCI)技术是指为了让数据中心更好的协同运转,搭建DCI数据中心互连网络,从而将不同数据中心互相连接的一种技术。而随着高频交易、4K/8K高清视频直播、5G以及云业务的高速发展,需要DCI传输网络具备低时延、大带宽、大颗粒业务、极简运维等要求。数据中心互连、电信或广电城域波分/骨干波分建设和行业网等专线、专网建设是相干DCI传输的典型使用场景,对DCI互连设备提出以下需求:小体积:紧凑1U/2U低功耗:<30W/100G极简维护:支持WEB/CLI/SNMP低时延、大带宽:100GE及以上业务接入上文提过,传统DCI采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 相干子系统 DCI-BOX 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-04-14 18:06:00
  • DCIBOX与传统WDM/OTN设备有什么区别?
  • DCI-BOX,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,是数据中心点到点互连(DCI)的设备。在DCIBOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间有什么区别呢?DCIBOX与WDM/OTN设备最显著的区别体现在:一个是“小而精”,另一个则是“大而全”,主要体现在以下几个方面:设备外观WDM设备是专用机柜和子框,子框高度均在12U以上,通过子框内插放板卡进行扩容,子框槽位满后再堆叠子框。DCIBOX设备则为1至2U高的标准DC机柜尺寸盒式设备,通过设备堆叠进行扩容。系统容量DCIBOX单框(1至2U)接入能力可达1.6T以上,单波道速率在200...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI-BOX WDM-OTN 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-27 15:39:00
  • WDM-PON及其全球图景探究
  • WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:低时延WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障高传输效率由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM-PON 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-27 15:52:00
  • 相干传输系统——城域DCI超长传输利器
  • 随着网络云化的加速,业务流量迅速向数据中心集中,全球数据中心的规模急剧扩大。目前数据中心正逐步向网络边缘扩展,覆盖的区域更加广泛。这些数据中心要协同运转,就需要相互之间交互信息,这就有了互连需求,产生了DCI网络,即DataCenterInterconnect。目前城域DCI和长途DCI是两大最主要的DCI应用场景,其中城域DCI市场的发展尤为迅速。DCI面临的主要挑战带宽:数据爆发式的增长,而光纤资源有限、昂贵成本:机房租金随着设备高度增加而增加运维:IT行业针对光网络维护人员及经验不足易飞扬相干光传输子系统极简解决方案方案说明:客户侧采用100GQSFP28SR4/LR4光模块,OTU单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 相干传输系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-25 14:32:00
  • 用于WDM系统的EDFA
  • EDFA是英文“ErbiumDopedFiberAmplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:21:00
  • 拉曼WDM的应用有哪些?
  • 分布式光纤传感技术光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,它以光波为载体、光纤为媒质感知和传输外界被测量信号。与常规传感器相比,光纤传感器具有测量灵敏度高、抗电磁干扰、抗辐射、耐高压、耐腐蚀、体积小、重量轻、适应恶劣环境等诸多优点,并且光纤元件本身既是探测元件又是传输元件,可以在光纤干线上连接许多光纤传感单元组成大范围的遥感系统,进行分布式监测与测量。分布式光纤传感技术具有提取大范围被测场分布信息的能力,能够解决目前测量领域的众多难题,因此,具有巨大的应用潜力。在其三十余年的研究中,产生了一系列传感机理和测量系统。分布式光纤传感技术取得了相当大的发展...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 拉曼WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-12-31 11:13:00
  • 亿源通丨5G承载网中的WDM技术
  • 5G应用场景2019年启动建设的5G通信技术,一般认为,对人类社会的改变将不限于日常生活,它将支撑互联网从移动互联网向智能互联网演进,并对产业生态产生深远的影响。国际标准化组织3GPP定义了5G的三大应用场景:eMBB(EnhanceMobileBroadband,增强移动宽带)、uRLLC(Ultra-ReliableLowLatencyCommunications,高可靠性低时延连接)、mMTC(MassiveMachineTypeCommunication,大规模机器类通信)。其中,eMBB要求用户的体验速率达到1Gbps,可以支撑3D及超高清视频等大流量移动宽带业务;uRLLC要求传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-09-25 15:43:00
  • WDM波分复用中什么是C波段、L波段?
  • WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索和测试,1260nm~1625nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。光纤可能应用的波长划分为若干个波段,每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是Oband?O波段是原始波段1260-1360nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散)最小。什...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-29 14:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: